请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845484/tas5755m-generating-mclk
器件型号:TAS5755M我希望将 TAS5755连接到音频流模块。 它是一家世界级供应商提供的现成模块。
音频模块以从模式运行、因此必须为其提供 BCLK、LRCLK。 它甚至没有 MCLK 连接。 然后、它提供 SDOUT。
为 TAS5755生成 MCLK、SCLK 和 LRCLK 信号的好且具有成本效益的方法是什么。
我想使用 PCM1707/8 -这是为 TAS5755生成 MCLK 的合适器件吗? 所有音频将为44.1或48kHz
我尝试找到 MC57xxPSIA 的原理图、因为它必须在某个位置生成 MCLK、但找不到一个。