This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:编解码器 ADC 之间的不同直流偏置

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844319/tlv320aic3107-different-dc-bias-between-codec-adc

器件型号:TLV320AIC3107

您好!

我们正在运行测试、尝试在每个 ADC 上确定直流偏置。 测试设置

Fmaster 时钟12.8MHZ

采样率10kHz

2通道 I2S 16位

PGA 禁用

线路/麦克风输入禁用

我们看到两个 ADC 通道之间的直流偏置有很大差异、有时高达8位 、即 ADC CH0直流偏置大约为+127、第二通道 ADC 大约为-128

您能不能建议0的可接受直流偏置偏移是多少、同一芯片中两个 ADC 之间的可接受不对称性是多少?

 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3107 ADC 主要用于交流电压测量、虽然可以将其配置为直流电压测量、但直流性能规格并未直接指定。  您能否确认在测量过程中是如何进行输入连接的?

    目标是使用 ADC 进行直流测量还是交流音频测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的答复。  编解码器将用于交流测量。  

    我们为两个通道禁用了 PGA 和线路/麦克风输入、因此从技术上讲、它是我们从获取数据的纯 ADC 输入。

    关于两个通道之间的"直流偏置"、我们担心 的是、当一个通道在测量两个通道之间的相同信号电平时会饱和。

    请提供建议。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以在达拉斯查看其中一个评估模块、看看我们是否看到类似的结果、但总的来说、这就是 THD+N 和其他与电平相关的性能测量值使用-2dBFS 输入信号的原因。  这可以防止增益误差和偏移误差导致 ADC 削波、从而降低性能。  出于相同的原因、大多数音频 ADC 具有-1dB 或-2dBFS 输入信号、这是类似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的答复。 如果我们可以采取任何措施来最大程度地减小直流偏置、或者如果有任何措施、我们可以检查问题是否与硬件或软件有关。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AAA bbb1、  

    如果您使用寄存器12启用板载 HPF、则会移除直流失调电压。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的所有帮助