This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:将 SPKM 短接至 SPKP

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844452/tas2505-q1-shorting-spkm-to-spkp

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

我的客户正在测试 TAS2505-Q1 EVM。 将 SPKP 和 SPKM 短接在一起时、它们看不到第1页寄存器45位 D1清零。 不过、当任一引脚短接至 SPKVCC 或 GND 时、它们都会将其清除。 这是预期行为吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    客户是否在启用 SPKM 和 SPKP 输出时测试了短路? 我是说、测试期间 D 类驱动器输出是否已加电?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    下面是设置:  

    • 通过计算机的 USB 供电
    • 无音频输入/I2S 信号
    • 通过使用编解码器控制将 PG 1、寄存器45设置为1来启用输出状态
    • 使用28 AWG 导线短接 SPKM 和 SPKP 引脚
    • 无法验证寄存器中的位变化

    是否需要存在输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    我能够再现客户的问题。

    要清除第1页、0x2D、引脚1标志、必须连接并播放音频输入/I2S 信号。 如果没有音频播放、即使引脚短路、该标志也不会被清除。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carolina!

    单独的问题:器件切换是否需要 MCLK 源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    只有当 BCLK 和 WCLK 不能由外部控制器生成时、才需要 MCLK。  TAS2505 能够在从模式(BCLK 和 WCLK 配置为输入)或主模式(BCLK 和 WCLK 配置为输出并由 MCLK 生成)下工作。

    如果您的控制 器能够向 TAS2505发送 BCLK 和 WCLK 时钟信号、则无需使用 MCLK。 MCLK 引脚可保持悬空。

    这个答案值得我的同事费尔南多在这个已解决的主题中: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/810097?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas2505%20MCLK

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳、

    这是数字输入的正确选择? 我的客户仅使用模拟输入进行评估、问题是开关放大器是否需要时钟信号输入。 他说、他的测试似乎表明不需要、但正在寻求确认。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    TAS2505具有8.48MHz 的内部振荡 器(数据表第5页);因此它不需要任何 CLK 输入即可切换。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    卡罗莱纳州