This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M 上电排序

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844964/tas5731m-tas5731m-powerup-sequencing

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件:TAS5731

尊敬的 TI:

在数据表(2015年8月修订)中、我看到(必填? 建议?) 10.2.1.2.4.1段中的初始化序列、其中基本说明 AVDD 必须在 PVDD 超过6V 之前至少保持100us 的"向上"状态。 这表明我不能使用由 PVDD 电源供电的3.3V 降压转换器(为 AVDD 和 DVDD 供电)。

但是、在第11章中提到 AVDD/DVDD 和 PVDD 不需要上电排序。 在这种情况下、我可以使用 PVDD 作为主电源、并从中获得3.3V 电压。 这正是我喜欢的。

请解释我应如何阅读这些显然相互矛盾的段落。

与此相关、在 AVDD/DVDD 斜升时保持 SDA 和 SCL 为低电平的重要性如何(如10.2.1.2.4.1所建议)? 或者更精确地说:在3.3V 斜升期间、我可以在这些线路上使用3.3V 的上拉电阻器吗? 只有当3.3V 处于"运行"状态时、这些线路才会由处理器驱动。

期待您的回复。 谢谢、

BERT Helleman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    请按照 10.2.1.2.4.1中指定的初始化序列进行操作、如图69所示。 时序/初始化序列由 IC 设计人员提供给我们、因此如果您不遵循正确的初始化序列、我们无法保证器件能够正常运行。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    在10.2.1.2.4.1中、"all digital inputs"应该在 AVDD/DVDD 斜升期间为低电平。 现在、我是否正确地假设:

    *适用于 MCLK、LRCLK、SCLK、SDIN、RESETZ 和 PDNZ。

    *这不适用于 PBTL 和 FAULTZ。

    *这一点也不适用于 SCL 或 SDA (仅在其电源稳定后才需要打开 I2C 上拉电阻器是非常不常见的)。

    当我出错时、请改正!

    另一个问题:PVDD 的斜升速率是否有任何要求?

    感谢您的帮助! 此致、

    BERT

    PS、fyi:我在 PVDD = 24V 和 PBTL 模式下使用芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    "所有数字输入"引用了命令序列图中显示的那些内容、即 PDNZ、SDA、SCL、SDA 和 Resetz。 在启动序列期间,这些值需要为低电平,否则您可能会在启动期间注意到一个弹出窗口。 它不适用于其他未指定的数字输入信号。

    如果电源为24V、  则在导通后、电压为100uS 时电压的25%(6V)和110uS 时电压的33%(8V)。 对于上升速率而言、这是主要要求。  对于 TAS5731上的 PVDD、斜升速率可以更快。  

    此致、

    Luis