主题中讨论的其他器件:TAS5731
尊敬的 TI:
在数据表(2015年8月修订)中、我看到(必填? 建议?) 10.2.1.2.4.1段中的初始化序列、其中基本说明 AVDD 必须在 PVDD 超过6V 之前至少保持100us 的"向上"状态。 这表明我不能使用由 PVDD 电源供电的3.3V 降压转换器(为 AVDD 和 DVDD 供电)。
但是、在第11章中提到 AVDD/DVDD 和 PVDD 不需要上电排序。 在这种情况下、我可以使用 PVDD 作为主电源、并从中获得3.3V 电压。 这正是我喜欢的。
请解释我应如何阅读这些显然相互矛盾的段落。
与此相关、在 AVDD/DVDD 斜升时保持 SDA 和 SCL 为低电平的重要性如何(如10.2.1.2.4.1所建议)? 或者更精确地说:在3.3V 斜升期间、我可以在这些线路上使用3.3V 的上拉电阻器吗? 只有当3.3V 处于"运行"状态时、这些线路才会由处理器驱动。
期待您的回复。 谢谢、
BERT Helleman