主题中讨论的其他器件: TAS3251
您好!
今天、我按照手册中的说明安装了全新的 TAS53251EVM 和 PPC3。 系统在立体声2.0标准处理(2.0 96K)模式下工作正常、我可以更改
滤波器等 但是 、当我切换到任何其他立体声模式时、EVM 配置会启动、音乐停止、但该过程在"向器件写入系数"阶段挂起、请参阅下文。
从那里、我只能 通过 Windows 关闭 PPC3。
奇怪的是、如果我断开 USB 电缆、也会发生同样的情况。 2.0 96k 模式可在没有任何错误消息的情况下运行、其他模式会在同一时间挂起。
我运行 Win10 Pro 1903上次刷新。 系统看到 PPC3安装的 TI USB 音频 UAC1.0驱动程序 v4.59.0。 我通过 TOSLINK 运行音乐。 电路板是从 Mouser 购买的
上周、批量:3409597WBG
如何使该板在其他模式下工作?
谢谢、Endre