This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:某些立体声2.0模式在电路板配置期间挂起

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/843853/tas3251evm-some-stereo-2-0-modes-hang-during-board-config

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件: TAS3251

您好!

 今天、我按照手册中的说明安装了全新的 TAS53251EVM 和 PPC3。 系统在立体声2.0标准处理(2.0 96K)模式下工作正常、我可以更改
滤波器等 但是 、当我切换到任何其他立体声模式时、EVM 配置会启动、音乐停止、但该过程在"向器件写入系数"阶段挂起、请参阅下文。  
从那里、我只能 通过 Windows 关闭 PPC3。

奇怪的是、如果我断开 USB 电缆、也会发生同样的情况。 2.0 96k 模式可在没有任何错误消息的情况下运行、其他模式会在同一时间挂起。

我运行 Win10 Pro 1903上次刷新。 系统看到 PPC3安装的 TI USB 音频 UAC1.0驱动程序 v4.59.0。 我通过 TOSLINK 运行音乐。 电路板是从 Mouser 购买的
上周、批量:3409597WBG

如何使该板在其他模式下工作?  

谢谢、Endre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Endre、

    在选择立体声模式之外的其他配置时、您是否将硬件配置为适当的设置?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     不、我只使用立体声2.0模式。  我想转到立体声标准处理(2.0 48K)来尝试其他 DSP 功能。  
    对此、我应该做什么硬件配置更改? 我希望它仅用于 SW/DSP 更改。  

    此致、Endre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Endre、

    很抱歉、我误读了您的初始评论! 您是否在计算机未连接到 TAS3251EVM 的情况下尝试运行 GUI? 这可以让您对出现此问题的位置进行一些见解。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     正如我写的那样、我可以在不连接 EVM 的情况下运行 GUI。 它表明 TAS3251处于脱机状态、但我可以使用标准处理模式2.0 96k 而不会出现任何问题。 但开关频率为2.0 48 kHz 时会挂起。 与连接的 EVM 相同。

     同时、我发现该序列始终挂起:

    启动 PPC3;选择 TAS3251;选择立体声2.0+启动; 选择调优和音频处理器;选择2.048K;

     但是、我发现我可以按照以下顺序进入模式2.0 48K

    启动 PPC3;选择 TAS3251;选择立体声2.0+启动; 选择调优和音频处理器;选择2.0 96k;选择 TAS3251主页;
    选择音频 IO;选择更改处理流程;选择2.0 48K;

     我可以使用这种方法、但我认为不同配置序列中可能存在一些错误。 看起来只有 Select 2.0 48K 才有效
    如果已选择了其他模式。

     同时、我还连接了 JP16、以便使用 UAC2.0驱动器完成上述序列。

    此致、Endre

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Endre、

    奇怪的是、即使器件未连接、GUI 也会卡住。 当我运行程序并以标准2.0 48K 启动时、我没有看到这个问题。 您可能只需要重新安装 TAS3251EVM 应用程序、看看它是否正确。

    如果您担心配置不同、我已经记录了运行标准2.0 48K 将为您提供的 I2C 命令。  e2e.ti.com/.../TAS3251EVM-Standard-2.0-48k.txt

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能只需重新安装 TAS3251EVM 应用程序、然后查看该应用程序是否解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     上述测试已通过第二个安装的软件实例完成,始终可以轻松尝试:)

     感谢 TXT、它也能正常工作! 现在、我可以使用套件执行我想要的操作、但我建议查看
    在下一个 PPC3版本之前出现上述问题时、我的 PC 上仍然存在问题。

    此致、Endre