This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4755:通过 RCA 连接到外部前置放大器时的输出噪声

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4755, LM1877

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844191/lm4755-output-noise-when-connected-to-external-pre-amp-through-rca

器件型号:LM4755
主题中讨论的其他器件: LM1877

大家好、

我们发现、 当通过 RCA 电缆连接到外部前置放大器和更大的扬声器时、LM4755会产生输出噪声。

LM4755通常连接到扬声器(~2W)。 我的客户正在设计多功能产品、因此必须支持 RCA 输出(RCA 的输入电阻为47k Ω)   

请想象一下、此用例类似于"手机支持内部扬声器以及外部扬声器的 AUX 输出"

是否有任何解决输出噪声问题的建议?

由于输入电压为9V、因此只有 LM4755和 LM1877可以满足此设计要求。 为了避免输出噼啪噪声、它需要静音功能。 因此 LM1877无法满足要求。 那么、我的第二个问题是:如果 LM1877比 LM4755的解决方案更好、该怎么办? 连接到外部扬声器时是否会发出噼啪噪声? 是否会出现输出噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    输入端没有音频时、您是否有噪声问题的记录? 可以提供电路原理图吗? 这是为了验证是否应该添加一个外部滤波器来降低噪声水平。

    由于共模电压和输入电容器、音频器件中常见的 PoP 问题。 在施加输入信号之前、必须遵守充电时间。 否则、可能会导致弹出事件。 您是否还掌握了输入电容器充电电平的信息?  我是说、您可以在器件上电时监控输入电平吗?

    如果您对此有疑问、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.