Other Parts Discussed in Thread: LM4755, LM1877
主题中讨论的其他器件: LM1877
大家好、
我们发现、 当通过 RCA 电缆连接到外部前置放大器和更大的扬声器时、LM4755会产生输出噪声。
LM4755通常连接到扬声器(~2W)。 我的客户正在设计多功能产品、因此必须支持 RCA 输出(RCA 的输入电阻为47k Ω)
请想象一下、此用例类似于"手机支持内部扬声器以及外部扬声器的 AUX 输出"
是否有任何解决输出噪声问题的建议?
由于输入电压为9V、因此只有 LM4755和 LM1877可以满足此设计要求。 为了避免输出噼啪噪声、它需要静音功能。 因此 LM1877无法满足要求。 那么、我的第二个问题是:如果 LM1877比 LM4755的解决方案更好、该怎么办? 连接到外部扬声器时是否会发出噼啪噪声? 是否会出现输出噪声?