但 I2S 的字长始终为16位。 我们检查了从 PCM1862读取的66AK2G 数据和波形。
我们更改了0x0B 寄存器、以检查是否可以控制该寄存器、因此、
我们可以更改 Bit1-0 FMT 并检查波形。 请问为何会出现这样的问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在主控模式下、BCLK 和 WCLK 时钟由器件生成、为此、必须配置额外的寄存器。
在上一次答复中、您提到 I2S 处于主模式、我怀疑配置可能出错。
在从机模式下、BCLK 和 WCLK 时钟被输入到器件中、并且它们正常工作而不会出现任何问题。
您是否在总线上连接了未在原理图中共享的其他器件?
您如何检查此项? 您是检查示波器还是查看66AK2G 中的数据缓冲器?
您能否共享显示 BCLK、WCLK 和 DOUT 的示波器数据?