问题:
在大容量(每通道>15W)下、输出将关闭或具有非常大的直流失调电压。
寄存器0x39通常为48、这意味着时钟错误、但 I2S 正常。
当我不在 PCB 上组装放大器部件并将 I2S/I2C/3.3V 信号连接到 EVM 时、它将正常工作。
我的所有板都有这个奇怪的问题、所以我猜它是错误的组件或布局。
我使用具有建议启动顺序的芯片、并使用以下命令将其设置为播放模式:
00
7F 00
03 03
78 80
原理图(所有电容器的额定电压均为50V、电感器与 EVM 相同)
布局:
问题可能出在哪呢?