This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:大容量时输出出错

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860958/tas5825m-output-has-error-at-high-volume

器件型号:TAS5825M

问题:

在大容量(每通道>15W)下、输出将关闭或具有非常大的直流失调电压。

寄存器0x39通常为48、这意味着时钟错误、但 I2S 正常。

当我不在 PCB 上组装放大器部件并将 I2S/I2C/3.3V 信号连接到 EVM 时、它将正常工作。

我的所有板都有这个奇怪的问题、所以我猜它是错误的组件或布局。

我使用具有建议启动顺序的芯片、并使用以下命令将其设置为播放模式:

00
7F 00
03 03
78 80

原理图(所有电容器的额定电压均为50V、电感器与 EVM 相同)

布局:

问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    请使用以下脚本阅读:

    w 98 00 00 #page 0

    w 98 7f 00 #book 0

    R 98 70 04 #回读4个值: 0x70、0x71、0x72、0x73以查找哪个故障。 如需更多信息、请参阅数据表寄存器映射

    R 98 68 01 #读回1值 :0x68以查找状态  

    如果发现某些故障、您可以使用 GPIO0 (配置为故障引脚)捕获发生故障时的错误:

    w 98 00 00

    宽98 7f 00

    W 98 60 01 #set GPIO0 as output (W 98 60 01 #set GPIO0作为输出)

    W 98 61 0b #set GPIO0 as fAULT 引脚以指示故障  

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO0在我的板上不是真的可以访问的。 它是否可以指示无法通过 I2C 读取的内容?

    通常、当电路板崩溃时、在重新启动后、它会报告某种类型的时钟错误:

    0x39 = 46
    0x68 = 2
    0x70 = 0
    0x71 = 4
    0x72 = 0
    0x73 = 0

    但是、当我使用来自 EVM 的 I2S 时、它会报告相同的情况。

    是否可以发送 EVM 光绘文件、以便我能够准确复制电路板上的布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    下面是 TAS5825MEVM 的 Gerber 文件

    TAS5825MEVM__GerberFiles.zip

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我改进了布局并添加了去耦。 问题现已解决。 谢谢。

    但是、我没有收到 关于 C6/9/10/13从0.22uF 变为0.47uF 的电子邮件。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/858609/3179135?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas5825m#3179135

    您对此有什么详细信息吗?