您好!
我想在 PC 上播放来自板载麦克风的声音。
选择 "On-Board Microphones Recording"(机载麦克风录音)并单击"Load Script"(加载脚本)按钮。
但是、PC 没有声音。
请告诉我缺失的内容。
通过将以下内容从默认条件更改为默认条件、可以成功连接 EVM。
SW2-2 (A1)=关闭、跳线 W11 =已安装
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在 PC 上播放来自板载麦克风的声音。
选择 "On-Board Microphones Recording"(机载麦克风录音)并单击"Load Script"(加载脚本)按钮。
但是、PC 没有声音。
请告诉我缺失的内容。
通过将以下内容从默认条件更改为默认条件、可以成功连接 EVM。
SW2-2 (A1)=关闭、跳线 W11 =已安装
用户、
ADC3101EVMGUI 上的预设提供以下信息。 您能否告诉我您是否已进行正确的跳线连接、SW2是否具有正确的设置?
#对于正常 USB 音频、无需更改硬件。 #如果使用外部接口、USB-MODEVM 的 SW2.4和 SW2.5必须 设置为 HI、并且时钟可以连接到 USB-MODEVM 的 J14。
## ADC3101EVM 关键跳线设置和音频
连接:
第1个。 插入跳线 W12和 W13 -麦克风偏置
第2步。 插入跳线 W4和 W5
第3个。 单端输入 IN1L (P)- EVM 麦克风 MK1
#单端输入 IN1R (M)- EVM 麦克风 MK2
此致、
-Steve Wilson