This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:板载麦克风录音

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865950/tlv320adc3101evm-k-on-board-microphones-recording

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K

您好!

我想在 PC 上播放来自板载麦克风的声音。

选择 "On-Board Microphones Recording"(机载麦克风录音)并单击"Load Script"(加载脚本)按钮。

但是、PC 没有声音。

请告诉我缺失的内容。

通过将以下内容从默认条件更改为默认条件、可以成功连接 EVM。

SW2-2 (A1)=关闭、跳线 W11 =已安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    ADC3101EVMGUI 上的预设提供以下信息。  您能否告诉我您是否已进行正确的跳线连接、SW2是否具有正确的设置?

    #对于正常 USB 音频、无需更改硬件。 #如果使用外部接口、USB-MODEVM 的 SW2.4和 SW2.5必须 设置为 HI、并且时钟可以连接到 USB-MODEVM 的 J14。

    ## ADC3101EVM 关键跳线设置和音频

    连接:

    第1个。 插入跳线 W12和 W13 -麦克风偏置

    第2步。 插入跳线 W4和 W5

    第3个。 单端输入 IN1L (P)- EVM 麦克风 MK1

    #单端输入 IN1R (M)- EVM 麦克风 MK2

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的快速回复。

    SW2位置:

    LO=1、3、4、5、6、 7.

    hi=2、8 (抱歉、"SW2-2 (A1)=off"是错误)

    跳线设置:

    已安装=W4、W5、W6 (1-2)、W7 (1-2)、W8 (2-3)、W11

    未安装=W9、W10

    控制软件在不插入 W11的情况下无法识别 EVM。

    此致、

    Nakazono

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,问题是 Windows 设置错误。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我很高兴您能找到问题!

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您与我们分享一下您的车窗设置、我遇到了与您相同的问题。 我的 PC 无法播放 EVM 板发出的声音。 我不知道是板设置还是计算机设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    如果您有时间、 您能否分享您遇到的 Windows 设置问题?  似乎其他人可能会因您的分享而受益。

    此致、

    -Steve Wilson