https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856608/tas6422-q1-over-current-issue
器件型号:TAS6422-Q1大家好、
我希望在以下情况下获得一些帮助:
客户在 其最终产品中使用了 TAS6422-Q1 、该产品由14.4V (电池电压)和两个2 Ω 扬声器供电。
问题是、第二个扬声器在满音量时发生过流故障并自行禁用。
它始终为通道2、而不是通道1。 它们播放单声道声音文件、因此两个扬声器的声级应相同。
如果只将扬声器插入通道1、则即使在满音量下、一切都能正常工作。
您是否有什么想法会导致这种情况? 或者如何进行调试?
此外、根据数据表、放大器应在故障通道上运行诊断、如果未检测到错误、则应再次启用? 但是、根据他们的测试、通道会进入 HI-Z 软件是否应重新启用通道本身?
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢!
Jonathan