This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:过流问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856608/tas6422-q1-over-current-issue

器件型号:TAS6422-Q1

大家好、

我希望在以下情况下获得一些帮助:

客户在 其最终产品中使用了 TAS6422-Q1 、该产品由14.4V (电池电压)和两个2 Ω 扬声器供电。

问题是、第二个扬声器在满音量时发生过流故障并自行禁用。

它始终为通道2、而不是通道1。 它们播放单声道声音文件、因此两个扬声器的声级应相同。
如果只将扬声器插入通道1、则即使在满音量下、一切都能正常工作。

您是否有什么想法会导致这种情况? 或者如何进行调试?
此外、根据数据表、放大器应在故障通道上运行诊断、如果未检测到错误、则应再次启用? 但是、根据他们的测试、通道会进入 HI-Z 软件是否应重新启用通道本身?

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    是否可以在发生此问题时转储所有寄存器。 我需要找到报告 OC 的根本原因。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    Jonathan 将我的支持请求放在这里、所以我将在这里回答:

    奇怪的是、只有在连接了两个值得称赞的扬声器时才会发生过流错误。 如果在通道1或通道2上仅连接一个扬声器、则不会发生这种情况。

    如果您需要更多信息、请告诉我、我将尝试获取这些信息。

    请求的错误状态寄存器转储:

    [0x0]:0x0
    [0x1]:0x32
    [0x2]:0x62
    [0x3]:0x4
    [0x4]:0x0
    [0x5]:0xFF
    [0x6]:0xFF
    [0x7]:0xCF
    [0x8]:0xCF
    [0x9]:0x0
    [0xA]:0x0
    [0xb]:0x11
    [0xc]:0x0
    [0xD]:0x0
    [0xE]:0x0
    [0xF]:0x15
    [0x10]:0x40
    [0x11]:0x0
    [0x12]:0xc
    [0x13]:0x1c
    [0x14]:0x0
    [0x15]:0x0
    [0x16]:0x0
    [0x17]:0x0
    [0x18]:0x0
    [0x19]:0x0
    [0x1A]:0x0
    [0x1b]:0x0
    [0x1c]:0x0
    [0x1d]:0x0
    [0x1E]:0x0
    [0x1f]:0x0
    [0x20]:0x0
    [0x21]:0x88
    [0x22]:0x1
    [0x23]:0x14
    [0x24]:0x3
    [0x25]:0x0
    [0x26]:0x40
    [0x27]:0x60
    [0x28]:0xA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    根据寄存器值、CH2存在 OC 故障。 从0x12和0x13寄存器中、CH1和 CH2也 是过热的。

    您能否在散热器上添加一个有趣的功能、 从而首先降低温度?

    我们应首先确保没有 OT 故障。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek。

    是的、我们也看到过热错误。

    我们尝试改善散热、但误差仍然存在。 我会尝试通过改进的散热来获取寄存器转储、但这需要一些时间、因为这种情况只会在汽车中发生。

    奇怪的是、只有连接了两个扬声器且始终是通道2时、才会发生这种情况。 另外、我无法在工作台上和车内完全重现、几秒钟后、就会出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您能否交换 CH1和 CH2电感器并再次测试?

    我担心在 高温情况下、电感器的速率电流会降低。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    CH1和 CH2电感器在此板上具有相同的类型(根据 sloa242a.pdf 选择的 FDSD0420-H-3R3M=P3)。 因此、我不确定如何换用它们。

    如果温度可能是它们的问题、则对 CH2电感器进行去焊并将其与 CH1电感器交换不会根据位置改变其温度。 我无法真正交换到达它们的迹线。 该位置的电路板非常薄。

    但我将尝试向电感器添加额外的散热、然后重试、然后再报告。

    此致

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    请首先确保没有 OT 故障。 恐怕 OT 会导致 OC 故障。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我会再次尝试用模块来保持汽车的冷却效果,这样我就可以得到寄存器转储。但是现在圣诞节之前,每个人都很忙:-)

    平均而言、我发现了一个临时解决方案:如果我将增益设置降低到7.6V 峰值、两个扬声器都可以工作(但它当然不是那么大)。

    此致

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    降低增益、它还将以相同的输入信号电平降低输出功率。  

    并且热量也会随输出功率而降低。

    此致、

    Derek