https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858563/tas3251-about-the-src-function
器件型号:TAS3251主题中讨论的其他器件:、 TAS5780M
尊敬的支持团队:
我对 TAS3251的 SRC 函数有疑问。
我使用 PPC3加载了工艺流程1 (96kHz、2.0标准处理)并检查了均衡器系数。
情况1是 USB 输入:48kHz。
宽94 00 00
宽94 7f 8c
宽94 00 16.
w 94 1c 00 7b fb F5 00 7b fb F5 00 7b fb F5 70 40 C3 C5 9d 8e 88 A1
宽94 00 00
宽94 7f 8c
宽94 00 18.
宽94 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
情况2是 USB 输入:96 kHz。
宽94 00 00
宽94 7f 8c
宽94 00 16.
w 94 1c 00 20 ed 0b 00 20 ed 0b 00 20 ed 0b 77 E2 94 C5 8f B7 22 4a
宽94 00 00
宽94 7f 8c
宽94 00 18.
宽94 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
这样、Biquad 滤波器的系数会有所不同。
如果使用工艺流程1 (96 kHz,2.0标准处理),48 kHz 采样率是否会转换为96 kHz?
还是 TAS3251工艺流程1没有 SRC 功能?
如果没有 SRC 函数、是否需要根据输入采样率更改滤波器系数?
此致、
Hiroaki Masumoto