This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:关于保留寄存器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860355/tas2505-q1-about-reserved-register

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

您好、TI 团队

我看到了"TAS2505应用参考指南"。

有一个“保留”的说明。 不要写入除重置值以外的任何值。” 第70页的"第1页/第2页:LDO 控制寄存器- 0x01 / 0x0"。

但是,在“# LDO”中,输出被编程为1.8V,电平转换器加电。 (P1、R2、D5-D4=00、D3=0)" 的 P. 51的"、"W30 02 0"被写入寄存器。

没有问题吗?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayashi-San、

    您提到的描述中应该有一个排印错误。 您应始终在第1页/寄存器2的位 D2中写入"1"。 写入"0"不应导致问题、但为了确保 LDO 的最佳性能、我强烈建议按照寄存器映射中的说明写入"1"。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San

    感谢您的回答。

    很抱歉耽误你的回答。

    我知道。

    此致、

    高志林