请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860355/tas2505-q1-about-reserved-register
器件型号:TAS2505-Q1主题中讨论的其他器件:TAS2505
您好、TI 团队
我看到了"TAS2505应用参考指南"。
有一个“保留”的说明。 不要写入除重置值以外的任何值。” 第70页的"第1页/第2页:LDO 控制寄存器- 0x01 / 0x0"。
但是,在“# LDO”中,输出被编程为1.8V,电平转换器加电。 (P1、R2、D5-D4=00、D3=0)" 的 P. 51的"、"W30 02 0"被写入寄存器。
没有问题吗?
此致、
高志林