Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105
大家好、
我的客户正在考虑在其系统中使用 TLV320AIC3105。
他们认为有三种音频路径、
正常工作模式:
案例1: 红色实线和蓝色实线
(a)和(b)的模拟输入信号通过数字效果进行处理、并输出。
案例2: 红色虚线和蓝色虚线
(a)和(b)的模拟输入信号被转换为数字数据、并通过 DOUT 输出。
来自外部设备的数字音频输入模式:
案例3:绿色虚线和橙色虚线
输出来自外部设备的(c)和(d)数字输入信号。
e2e.ti.com/.../TLV320AIC3105-Audio-Path.xlsx
Q1:如案例1所示、
(a)和(b)的模拟输入信号是否可以通过 ADC、数字效果和 DAC 进行处理并输出?
数据表、第80页、"表105。 第0页/寄存器107:新的可编程 ADC 数字路径和 I2C 总线条件寄存器"、显示
当 D3设置为"1b"时、 如果两个 DAC 都断电、则可编程滤波器连接到 ADC 输出。
从上面的描述中可以看出、否则 DAC 就不可能断电。
如果 D3="1b"且 DAC 上电、会发生什么情况?
Q2: 数字麦克风和模拟麦克风在"表105的 D5-D4说明中。 第0页/寄存器107:新的可编程 ADC 数字路径和 I2C 总线条件寄存器"。
什么是数字麦克风和模拟麦克风?
Q3:" 表105中 D5-D4的 D7和 D6说明了默认系数。 第0页/寄存器107:新的可编程 ADC 数字路径和 I2C 总线条件寄存器"。
什么是默认系数?
Q4:与之间的关系是什么、
"表17. 第0页/寄存器12:音频编解码器数字滤波器控制寄存器"
和
ADC 高通滤波器系数、"表165. 第1页/寄存器65 "至"表176。 第1页/寄存器76"
?
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya