This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:新的可编程 ADC 数字路径

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860669/tlv320aic3105-new-programmable-adc-digital-path

器件型号:TLV320AIC3105

大家好、

我的客户正在考虑在其系统中使用 TLV320AIC3105。
他们认为有三种音频路径、

正常工作模式:
 案例1: 红色实线和蓝色实线
        (a)和(b)的模拟输入信号通过数字效果进行处理、并输出。

 案例2: 红色虚线和蓝色虚线
        (a)和(b)的模拟输入信号被转换为数字数据、并通过 DOUT 输出。

来自外部设备的数字音频输入模式:
 案例3:绿色虚线和橙色虚线
        输出来自外部设备的(c)和(d)数字输入信号。

e2e.ti.com/.../TLV320AIC3105-Audio-Path.xlsx

Q1:如案例1所示、  
     (a)和(b)的模拟输入信号是否可以通过 ADC、数字效果和 DAC 进行处理并输出?
      数据表、第80页、"表105。 第0页/寄存器107:新的可编程 ADC 数字路径和 I2C 总线条件寄存器"、显示
      当 D3设置为"1b"时、 如果两个 DAC 都断电、则可编程滤波器连接到 ADC 输出。
      从上面的描述中可以看出、否则 DAC 就不可能断电。
      如果 D3="1b"且 DAC 上电、会发生什么情况?

Q2: 数字麦克风和模拟麦克风在"表105的 D5-D4说明中。 第0页/寄存器107:新的可编程 ADC 数字路径和 I2C 总线条件寄存器"。
     什么是数字麦克风和模拟麦克风?

Q3:" 表105中 D5-D4的 D7和 D6说明了默认系数。 第0页/寄存器107:新的可编程 ADC 数字路径和 I2C 总线条件寄存器"。
    什么是默认系数?

Q4:与之间的关系是什么、
      "表17. 第0页/寄存器12:音频编解码器数字滤波器控制寄存器"
    和
      ADC 高通滤波器系数、"表165. 第1页/寄存器65 "至"表176。 第1页/寄存器76"
    ?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希、  

    不可能出现1种情况。  只有在 DAC 断电时、才能使用 ADC 的 DAC 处理。  ADC 与 DAC 之间没有内部短路, 有一个模拟 PGA 旁路, 因此在转换前可以将 ADC 的输入旁路至输出.... 但一旦转换、 将 ADC 数据发送到 DAC 的唯一方法是让处理器将其回路。  我已附上 AIC3104的最新方框图中的屏幕截图。  这显示了 SW-D1和 SW-D2的功能行为

    有一个逻辑与条件。 其中、必须对寄存  器107进行编程、以使 ADC 数字路径到达 DAC 处理、并且 DAC 必须断电、否则 DAC 处理将用于 DIN 上的数据。  

    CASE2正常。  

    Q1 -见上文。

    问题2. -这是数据表错误。  AIC3105是 AIC3106的优化版本、采用48引脚 QFN 封装、 采用32引脚封装、没有 GPIO、因此没有数字麦克风接口。  在 AIC3106上、 该寄存器将选择 ADC 抽取滤波器的输入。 (通过 GPIO 或 ADC 实现的 DMIC)

    问题3. -寄存器107的默认值为0x30。

    Q4 -应设置寄存器12以启用 HPF。  3个选项中的任何一个都是可以的。  启用寄存器107的 D6-7后 、第1页上的系数变为有效。  

    这很清楚吗?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven -San、

    关于问题1:他们了解案例1不可能发生。 他们正在考虑以下案例-3而不是案例-1。 您能否检查一下是否可能?
    -案例3:
        (1) 红色实线和蓝色实线的模拟输入信号与 ADC 一同传输、并通过 DOUT 输出到外部设备一次。
        从外部设备到 DIN (2) 红色实线和蓝色实线的数字输入信号 通过数字效果进行处理、并通过 DAC 输出。

    e2e.ti.com/.../TLV320AIC3105-Audio-Path-Case_2D00_3.xlsx

    关于 Q3:
     当"第0页/寄存器107"的 D7和 D6设置为"00B"时、 启用 ADC 高通时将使用默认系数。
     默认系数复位值"PAGE 1/寄存器1"是否为"PAGE 1/寄存器76"?

    关于 Q4:
     当"Page 0/Register 12"被设定为启用 HPF 时、有3个选项并且每个选项具有"-3dB 频率"设置。
     另一方面、第25页上的等式(1)是基于 N0、N1和 D1系数的数字高通滤波器的传递函数。
     公式(1)是否也设置了"-3dB 频率"?
     以上两种设置之间的关系是什么?  

    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希、  

    案例3没有问题。  

    关于 Q3: 默认系数保持在器件 RAM 中、第1页上未显示。

    关于 Q4:正如您所说、公式1是滤波器的传递函数、 因此它当然会控制给定输入的滤波器输出。  TI 确实提供了用于创建滤波器的工具、例如 TLV320AIC3105evm GUI 或 TIBQ。  还有其他方法可以创建滤波器、例如 Matlab、但在使用 MATLAB 时、 还可以执行其他步骤来转换为 TI 编解码器所期望的格式。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    关于 Q3:
      当"第0页/寄存器107"的 D7和 D6设置为"00B"时、  
      您能否告诉我 ADC 高通的默认系数、这些系数保存在器件 RAM 中?

    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希、  

    客户无法访问此 内容、这是一个旧的编解码器、虽然我们对它有设计支持、但这似乎是一个微不足道的问题、我们的设计团队非常忙。  您知道预设滤波器的响应。  了解这一点的目的是什么?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    TLV320AIC3105数据表显示 "使用默认系数"、客户希望了解默认系数

    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希、  

    默认系数是寄存器12 (数字滤波器控制寄存器)中引用的系数

    此致、

    -Steve Wilson