您好!
我一直致力于降低 AIC3111音频编解码器的功耗。 根据数据表、寄存器[0][60]和[0][61]负责编解码器的功耗设置。 我使用 PPS 创建了头文件、采样率为8kHz。 我的默认配置是
//# reg[0][60]= 0x40;DAC 可编程模式,即使 DAC 断电,DAC miniDSP 也会加电
{60、0x40}、
//# reg[0][61]= 0x00;ADC 可编程模式
{61、0x00}、
什么是0x40设置? 数据表中没有任何此类模式。
目前、我的音频源是 MIC1LP、我使用 SPL 和 HPL、HPR 作为输出。 我的电流消耗在25-35mA 的范围内。 我想尽量减小此值、我无法真正理解有关此主题的数据表。 我是否可以查看其他参考资料或遵循其他指导原则?