This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:有关功耗的问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868539/tlv320aic3111-issues-regarding-power-consumption

器件型号:TLV320AIC3111

您好!
我一直致力于降低 AIC3111音频编解码器的功耗。 根据数据表、寄存器[0][60]和[0][61]负责编解码器的功耗设置。 我使用 PPS 创建了头文件、采样率为8kHz。 我的默认配置是

//# reg[0][60]= 0x40;DAC 可编程模式,即使 DAC 断电,DAC miniDSP 也会加电
{60、0x40}、
//# reg[0][61]= 0x00;ADC 可编程模式
{61、0x00}、

什么是0x40设置? 数据表中没有任何此类模式。

目前、我的音频源是 MIC1LP、我使用 SPL 和 HPL、HPR 作为输出。 我的电流消耗在25-35mA 的范围内。 我想尽量减小此值、我无法真正理解有关此主题的数据表。 我是否可以查看其他参考资料或遵循其他指导原则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏维克、

    数据表中未记录该位。 即使在 DAC 关闭时、它也能使 DAC DSP 保持运行。 当需要额外的处理器来处理 ADC 数据时、该功能非常有用。 数据可以从 ADC DSP 路由到 DAC DSP 进行处理、并且经过处理的输出可以发送回 ADC DSP。 如果您没有任何此类用例、则可以设置 REG[0][60]= 0x00。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何选择模式来降低功耗、同时根据要求提供性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏维克、

    第一步是找出功耗最高的块。 您可以通过分别测量 AVDD、DVDD 和 IOVDD 电流来评估模拟和数字级别的贡献。 然后、在每个电源域内、通过将各个块断电并测量差值来计算各个块的功耗。

    该器件具有内置的数字低功耗模式、详见 ARG 的第2.3.3/2.4.1节。 这些是针对各种用例优化的 ROM 程序。 请仔细查看它们、看看它们是否适合您的应用。 对于 RAM 程序、可能需要进行算法或实施优化以降低功耗。 降低放大器增益、关闭 PLL 或使用整数乘法器、确保不使用时块断电是降低模拟功率的一些方法。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM 和 ROM 程序是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内置 PRB 模式(PRB_P1、PRB_R1等)是刻录到器件内部 ROM 中的程序。 我将 PRB 模式称为 ROM 模式。 每个模式都有一个资源类、用于指示器件在该模式下的功耗。

    在 RAM 模式下、我指的是 miniDSP 模式、其中程序必须使用 I2C 写入器件的 RAM。

    此外、该器件还具有 PowerTune 功能、允许用户在功耗与性能之间进行权衡。 这些模式被称为 PTM_Rn 和 PTM_PN 第2.5节介绍了 PowerTune 特性。

    我希望这将为您提供有关开始探索器件上可用的电源优化选项的足够信息。

    此致。