大家好、
我们的 PC 系统已升级到 win10。 但是、我们的 GUI 无法连接到 EVM 板。
误差如下面所示。
通过控制渠道、我们可以看到以下内容。
这似乎是驱动程序问题。
如果是驱动程序问题、是否有任何解决方法?
如果不是驱动程序问题、请确认如何解决此问题?
谢谢!
BR
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的 PC 系统已升级到 win10。 但是、我们的 GUI 无法连接到 EVM 板。
误差如下面所示。
通过控制渠道、我们可以看到以下内容。
这似乎是驱动程序问题。
如果是驱动程序问题、是否有任何解决方法?
如果不是驱动程序问题、请确认如何解决此问题?
谢谢!
BR
Marvin
Marvin、您好!
这是一个已知问题、我们目前正在开发新的 GUI。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。
请告诉我这是否可行:
在 EVM 产品文件夹 (位于软件部分)上下载 Windows Vista 和 Windows7驱动程序
驱动程序文件夹包含两个文件:
1. USB-MODEVM_Vista&7.in
USB-MODEVM_WDM.inf
安装这些文件的说明:
USB-MODEVM_Vista&7.in安装:
要将此文件的内容应用于系统的设置、请右键单击
然后选择"安装"。 如果器件在这之前插入了电源
文件已安装、则需要从"未知"中删除设备
设备"类的信息。
----------------------------------------------------
USB-MODEVM_WDM.inf 安装:
要将此文件的内容应用于系统设置,请复制此文件
到%SystemRoot%\inf 并重新引导计算机。 电流量
在复制此文件之前安装、需要删除器件
从 Windows 设备管理器中的“未知设备”类。
供参考这些驱动程序是为 Windows 7和 Vista 设计的、对于 Windows 10 、您需要禁用签名确认、否则它们将完美工作
此致、
Aaron
Marvin、您好!
在搜索栏中,键入“运行”,然后在“运行搜索”中,键入%SystemRoot%\inf. 这将使您转至需要复制并通过.inf 文件的位置。
完成此操作后、请确保 Windows 驱动程序签名已禁用。 您可以按照以下步骤执行此操作:
1. Windows 设置
2.更新和安全
3.转至左侧的“Recovery (恢复)”选项卡
4.进入高级启动并重新启动 PC
5.然后转至疑难解答-->高级选项
6.在窗口底部,单击“查看更多恢复选项”
7.启动设置-->重新启动
这将禁用 Windows 的驱动程序签名并重新启动 PC。 USB-MODEVM 驱动程序未签名、这在尝试安装驱动程序时似乎会导致问题。
此致、
Aaron