This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:4 SE MIC 配置

Guru**** 2554180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861245/tlv320aic3104-4-se-mics-configuration

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的音频专家:

我只是想问您一个与我的客户用例适用性相关的确认。 他想利用4个 SE MIC、根据我对 MIC1RP 和 MIC1LP 的理解、可以通过设置相应的寄存器108来设置 SE 配置。

最重要的是、其他2个 SE 麦克风输入将被利用。 我的理解是否正确? 您是否发现任何问题?

谢谢

此致

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    对延迟答复表示歉意。 我们将度假回来。  

    寄存器108控制无源旁路。 默认情况下、所有输入均配置为单端模式、因此无需更改任何内容。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    希望你有一个很棒的感恩节假期 感谢您的确认。  

    您对4个 SE 麦克风输入的整体看法是什么?  我没有看到严重问题、但请确认


    谢谢


    此致


    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    谢谢!

    使用4个单端输入应该不会有问题。 但是、我应该注意到只有2个内部 ADC。 如果客户需要同时对所有4个输入进行采样、则必须对某些输入进行混合。 如果不是、则可以根据需要将输入复用。

    此致、

    Aaron