请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104 尊敬的音频专家:
我只是想问您一个与我的客户用例适用性相关的确认。 他想利用4个 SE MIC、根据我对 MIC1RP 和 MIC1LP 的理解、可以通过设置相应的寄存器108来设置 SE 配置。
最重要的是、其他2个 SE 麦克风输入将被利用。 我的理解是否正确? 您是否发现任何问题?
谢谢
此致
Nicola
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的音频专家:
我只是想问您一个与我的客户用例适用性相关的确认。 他想利用4个 SE MIC、根据我对 MIC1RP 和 MIC1LP 的理解、可以通过设置相应的寄存器108来设置 SE 配置。
最重要的是、其他2个 SE 麦克风输入将被利用。 我的理解是否正确? 您是否发现任何问题?
谢谢
此致
Nicola