请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204EVM-K 您好!
我尝试在 Windows 10.0中安装"AIC3204_CS_v1_2_1"
单击 setup.exe 后、我得到了以下内容
谢谢、
克劳迪奥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试在 Windows 10.0中安装"AIC3204_CS_v1_2_1"
单击 setup.exe 后、我得到了以下内容
谢谢、
克劳迪奥