This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:在 Windows 10.0中安装 AIC3204_CS_v1_2_1

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865207/tlv320aic3204evm-k-aic3204_cs_v1_2_1-install-in-windows-10-0

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K

您好!

我尝试在 Windows 10.0中安装"AIC3204_CS_v1_2_1"

单击 setup.exe 后、我得到了以下内容

谢谢、

克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、  

    如果您右键单击安装程序并选择"兼容性故障排除"并按照提示操作、它是否会为您提供任何指导?  

    我们可以在此处的 Windows 10上安装。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我尝试了 Windows 建议的所有选项:Windows XP、7、Vista... 错误仍然存在...

    克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claudio、  

    您能否尝试下载 TLV302AIC3254 GUI 并查看是否能够安装该 GUI?

    -Steve Wilson