主题中讨论的其他器件:TAS5805、
您好!
我们使用了 PVDD=5V 的 TAS5805。
我们尝试将 寄存器0x54=0x1F 处的模拟增益设置为,并将模拟增益 vis PPC3的 TAS5805M GUI 设置为-15.5dB。 但是、这无法将输出电压限制为 AGL 所需的电平。
最后、为了限制输出电压、我们必须将 AGL 阈值设置为-19dB (理想情况下、我们只需将 AGL 阈值设置为-3至-4dB)。
请告知我们还需要配置什么才能使该模拟增益正常工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用了 PVDD=5V 的 TAS5805。
我们尝试将 寄存器0x54=0x1F 处的模拟增益设置为,并将模拟增益 vis PPC3的 TAS5805M GUI 设置为-15.5dB。 但是、这无法将输出电压限制为 AGL 所需的电平。
最后、为了限制输出电压、我们必须将 AGL 阈值设置为-19dB (理想情况下、我们只需将 AGL 阈值设置为-3至-4dB)。
请告知我们还需要配置什么才能使该模拟增益正常工作。
是的、我使用 EVM 进行测试。
我使用 PPC3 GUI 中的模拟增益设置来设置增益。 然后、我转到寄存器映射来检查寄存器0x54是否发生了相应的更改。
我的同事有另一个董事会、但看起来与我的董事会不同(我们位于不同的国家/地区)。 他的板似乎响应了模拟增益、但行为也非常奇怪。 我们仍在进行故障排除。
对于其电路板配置:
PVDD = 5V
扬声器= 4 Ω
测试信号= 1KHz
1KHz 时的 EQ 增益= 0dB
模拟增益= 0dB
音量=-11dB
中 DRC 区域1阈值-21.5dB 偏移0dB。 这应该具有@-6dB 的灵敏度信号
区域 2阈值-3dB 偏移-14.5dB
他得到了1.2W @-6dB 信号和1.8W @ 0dB 信号。
您好!
DRC 的行为受交叉频带影响、响应不是平坦的。 建议使用 AGL 进行第一轮输出功率限制。
您可以参阅以下 TAS58xx 通用调优指南。
http://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf
此致、
Matthew