This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 模拟增益设置

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866243/tas5805m-tas5805m-analog-gain-setting

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好!

我们使用了 PVDD=5V 的 TAS5805。

我们尝试将 寄存器0x54=0x1F 处的模拟增益设置为,并将模拟增益 vis PPC3的 TAS5805M GUI 设置为-15.5dB。 但是、这无法将输出电压限制为 AGL 所需的电平。

最后、为了限制输出电压、我们必须将 AGL 阈值设置为-19dB (理想情况下、我们只需将 AGL 阈值设置为-3至-4dB)。

请告知我们还需要配置什么才能使该模拟增益正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     请提供有关 PVDD、负载和输出目标及 THD 等的更多详细信息 此外、最好共享所有寄存器设置、以便我们概览设置过程中的问题。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模拟增益设置似乎不起作用。 请使用-20dB 1kHz 正弦波来测量模拟增益开关时的输出电平。

    5V PVDD 情况下、-15.5dB 模拟增益/0dB 或-1dB AGL 应能够避免数字和模拟削波。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的 PPC3配置文件。

    要求:

    PVDD = 5V

    扬声器= 4 Ω。

    输出功率= 1.5Wx2 @ THD<1%(离散音调)、1.8Wx2 @ THD<1%(音乐)。

    当播放-20dB 正弦波且 PC 音量= 100%时、并将模拟增益从0dB 更改为-15.5dB 时、播放音频音量不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    文件附件功能不起作用。 我无法附加 PPC3文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是模拟修改后音量不会改变的关键点、这意味着模拟配置不成功。 您是否使用 EVM 板进行测试? 您如何更改模拟增益? 使用 I2S 脚本或 PPC3?

    如果使用 I2C、是否添加了寄存器簿和页脚本:

    宽58 00 00

    宽58 7f 00

    宽58 54 1 f

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 EVM 进行测试。

    我使用 PPC3 GUI 中的模拟增益设置来设置增益。 然后、我转到寄存器映射来检查寄存器0x54是否发生了相应的更改。

    我的同事有另一个董事会、但看起来与我的董事会不同(我们位于不同的国家/地区)。 他的板似乎响应了模拟增益、但行为也非常奇怪。 我们仍在进行故障排除。

    对于其电路板配置:

    PVDD = 5V

    扬声器= 4 Ω

    测试信号= 1KHz

    1KHz 时的 EQ 增益= 0dB

    模拟增益= 0dB

    音量=-11dB

    中 DRC 区域1阈值-21.5dB 偏移0dB。 这应该具有@-6dB 的灵敏度信号

             区域 2阈值-3dB 偏移-14.5dB

    他得到了1.2W @-6dB 信号和1.8W @ 0dB 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRC 的行为受交叉频带影响、响应不是平坦的。 建议使用 AGL 进行第一轮输出功率限制。

    您可以参阅以下 TAS58xx 通用调优指南。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    是的、我们知道交叉频率下的 DRC 响应不是平坦的。 我们进一步改变了相邻 DRC 的交叉频率 、使其变平。

    我们的问题不是 DRC、而是模拟增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果将 DRC 更改为平坦、则您的同事板没有问题。 对吧? 我认为模拟增益仅不适用于您的电路板。 然后、建议尝试另一台 PC 与您的板连接。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们更改为另一个 TI EVM。