This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在空载情况下削波脉冲注入器和输出波形振铃

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868820/tpa3255-clipping-pulse-injector-and-output-waveform-ringing-even-with-no-load

器件型号:TPA3255

你(们)好

我有一个定制的布局6层2盎司 PCB

PSU 是43V BTL 10uH 电感器  

下面是8欧姆负载下的输出 A 图片  

削波检测器引脚削波 OTW 正在切换

以下是相同的 PSU 和负载、但具有更多过驱

以下是未连接负载时的情况

这是否正常?

旁路电容器的增加不会产生任何影响。 甚至到引脚13-12的直接 VGB 旁路也会改变任何东西

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以探测 OUTx 节点、以检查削波期间是否注入了任何脉冲。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以告诉大家在削波期间会发生脉冲

    下面是在 Outx 引脚上使用一条迹线进行的捕获。 我认为捕获采样率不够快、无法获取所有脉冲。

    CLIP_OTW 引脚会在输出端发生尖峰时切换、因此我只能猜测它们是相关的

    谢谢

     在削波期间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以清楚地观察到脉冲注入。 脉冲注入仅在存在削波条件时生效。 它旨在在削波中的高侧始终开启状态期间对自举电容器重新充电。 如果发生轻微削波、脉冲注入器可能无法开始工作。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么、回到我原来的问题、波形上的这种振铃是正常的吗? 以及它在有负载时的表现如何

    谢谢

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后一个波形正常、是否存在明显的可闻噪声? 如果存在、则噪声是合理的。  

    您使用的 PVDD 和 GVDD 是什么? PVDD 大约为8V? 我想 GVDD 电压不足可能会导致 BST 电容未充满电、这意味着削波期间注入的脉冲更多、以及因注入而产生的噪声更多。

    请在 GVDD 和 VDD 上施加12V 电压、然后再次检查。

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     GVDD_xx 始终为12V (通过测量进行检查)、PVDD_XX 为43v

    VDD 为12V

    DVDD 为3.3V

    AVDD 为7.8v

    BVG 为1.25V

    噪声最终恰好在音频频带的上端。 例如20 + kHz。

    最后一张图片是空载且驱动过大

    请查看之前的图片、了解负载噪声的真实情况。

    您是否能够在轻度削波时向我发送电路板图片以进行比较

    正如您在我的图片中看到的、平顶噪声是我所期望的、看起来像数据表。 但是 、当削波量较低时、它会引起我的关注、因为它是从削波中产生的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以添加更多信息

    下面是1kz 正弦波源在8欧姆负载下的捕获结果

    您可以在这里清楚地看到 Flattop 削波期间脉冲注入器的纹波,因为纹波是开关频率的1/4或450khz。 这看起来正常。

    但是、在削波振铃之前和之后的前缘和后缘以较低的频率发生

    这可能是放大器不稳定吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进行了一些基准测试、并获得了与您类似的结果。

    我想这可能是因为在削波起始点、OUT+和 OUT-引脚上的脉冲注入可能会有一些不平衡、两个引脚上的 PWM 并不是完全互补的。 因此、差分输出看起来像不稳定性。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、有道理

    感谢您的观看

    此致

    Brett