你(们)好
我有一个定制的布局6层2盎司 PCB
PSU 是43V BTL 10uH 电感器
下面是8欧姆负载下的输出 A 图片
削波检测器引脚削波 OTW 正在切换
以下是相同的 PSU 和负载、但具有更多过驱
以下是未连接负载时的情况
这是否正常?
旁路电容器的增加不会产生任何影响。 甚至到引脚13-12的直接 VGB 旁路也会改变任何东西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有一个定制的布局6层2盎司 PCB
PSU 是43V BTL 10uH 电感器
下面是8欧姆负载下的输出 A 图片
削波检测器引脚削波 OTW 正在切换
以下是相同的 PSU 和负载、但具有更多过驱
以下是未连接负载时的情况
这是否正常?
旁路电容器的增加不会产生任何影响。 甚至到引脚13-12的直接 VGB 旁路也会改变任何东西
您好!
最后一个波形正常、是否存在明显的可闻噪声? 如果存在、则噪声是合理的。
您使用的 PVDD 和 GVDD 是什么? PVDD 大约为8V? 我想 GVDD 电压不足可能会导致 BST 电容未充满电、这意味着削波期间注入的脉冲更多、以及因注入而产生的噪声更多。
请在 GVDD 和 VDD 上施加12V 电压、然后再次检查。
如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!
此致、
Hao
你(们)好
GVDD_xx 始终为12V (通过测量进行检查)、PVDD_XX 为43v
VDD 为12V
DVDD 为3.3V
AVDD 为7.8v
BVG 为1.25V
噪声最终恰好在音频频带的上端。 例如20 + kHz。
最后一张图片是空载且驱动过大
请查看之前的图片、了解负载噪声的真实情况。
您是否能够在轻度削波时向我发送电路板图片以进行比较
正如您在我的图片中看到的、平顶噪声是我所期望的、看起来像数据表。 但是 、当削波量较低时、它会引起我的关注、因为它是从削波中产生的。
谢谢