This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在 BTL/PBTL 模式下使用哪种 DAC -增益系数?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, TPA3255, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861085/tpa3255-which-dac-to-use-in-btl-pbtl-mode---gain-factor

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其它部件:PCM5121PCM5242

您好!

我们在 BTL 模式下使用 PCM5121 DAC (2Vrms 最大输出)和 TPS3255。

当 I 从 DAC 输出2Vrms 并具有21.5dB 增益时、我得到~24Vrms 输出电压、结果为4欧姆负载提供144W 功率(这也是我可以测量的结果)。

但我如何才能实现更高的输出功率- TPA3255产品页面显示"该器件在 AD 模式下运行、 并且、在10% THD 和2 x 150W 未削波8 Ω 负载时、可为4 Ω 负载提供高达2 x 315W 的驱动功率、并且具有2 VRMS 模拟输入接口" 、但这是如何工作的?

使用我们的设置,我只能实现~145W 的输出功率而不会出现削波?

是否有我必须执行的增益设置?

TPA3255是否会根据 SE/BTL/PBTL 模式更改其内部增益?

或者、我是否需要一个缓冲运算放大器来达到更高的输出功率、例如在 PBTL 模式下?

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在数据表中没有找到任何有关增益设置的说明。 唯一的选择是21.5dB。

    因此、如果需要更高的输出功率、您将需要更高的输入电压。 数据表中提到的 PCM5242是一款4.2Vrms 输出器件。

    内部增益与 SE/BTL/PBTL 配置无关。 这些不同的配置只会影响 TPA3255在没有削波的情况下可提供的功率。

    您可能可以使用另一个具有更高输出电压能力的 DAC。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao、

    PCM5242太贵了、没有其他输出电压>2.1Vrms 的 DAC。

    因此,我们可能必须使用一组廉价的运算放大器来提高 DAC 和放大器之间的信号电平:-)

    TPA3255数据表中提到 BTW - 2 VRMS 完全兼容,但实际上它似乎不是:-(

    此致、

    Sebastian