主题中讨论的其它部件:PCM5121、 PCM5242
您好!
我们在 BTL 模式下使用 PCM5121 DAC (2Vrms 最大输出)和 TPS3255。
当 I 从 DAC 输出2Vrms 并具有21.5dB 增益时、我得到~24Vrms 输出电压、结果为4欧姆负载提供144W 功率(这也是我可以测量的结果)。
但我如何才能实现更高的输出功率- TPA3255产品页面显示"该器件在 AD 模式下运行、 并且、在10% THD 和2 x 150W 未削波8 Ω 负载时、可为4 Ω 负载提供高达2 x 315W 的驱动功率、并且具有2 VRMS 模拟输入接口" 、但这是如何工作的?
使用我们的设置,我只能实现~145W 的输出功率而不会出现削波?
是否有我必须执行的增益设置?
TPA3255是否会根据 SE/BTL/PBTL 模式更改其内部增益?
或者、我是否需要一个缓冲运算放大器来达到更高的输出功率、例如在 PBTL 模式下?
此致、
Sebastian