当使用分频器和 MCLK 作为基准(无 PLL)进行配置时、我正在寻找 BCLK 输出的最小/最大延迟规格。
我在 SLOS602E 数据表 SLAA557和 SLAA404c 中进行了查看;但没有看到任何有关此内容的定义。
在通过对 MCLK 进行分频来创建 BCLK 的情况下、2个信号之间应该有一个已定义的输入到输出关系。 我可以在某个位置找到这些信息吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当使用分频器和 MCLK 作为基准(无 PLL)进行配置时、我正在寻找 BCLK 输出的最小/最大延迟规格。
我在 SLOS602E 数据表 SLAA557和 SLAA404c 中进行了查看;但没有看到任何有关此内容的定义。
在通过对 MCLK 进行分频来创建 BCLK 的情况下、2个信号之间应该有一个已定义的输入到输出关系。 我可以在某个位置找到这些信息吗?
谢谢
尊敬的 William:
在器件架构中、通常不考虑主时钟和位时钟之间的延迟。 您是否计划使用 MCLK 而不是 BCLK 来锁存主机上的 I2S/TDM 数据? 还是用于多编解码器设计? 除分频器中的延迟外、路径中还有输入和输出缓冲器会增加延迟。 依靠器件测量系统设计的延迟可能会带来潜在的风险、因为这些风险会随器件而变化。 因此、我们通常不建议使用 MCLK 来操作音频串行端口数据。
此致。