This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:如何将单声道混频器路由到模拟输出?

Guru**** 2807745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868176/pcm5121-how-to-route-mono-mixer-to-analog-output

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件: PCM5141

大家好、

我们使用的是 PCM5121、它工作正常、我们可以将单声道混频器路由到数字输出、但我们需要配置 PCM5121单声道混频器路由到模拟输出、

您能帮助我们确认并指导我们如何配置它吗? 谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiky、

    请多多包涵、因为大部分团队都在圣诞节假期休息。 您可以在下周的某个时候收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    无法将单声道混合信号路由到 PCM5121中的模拟输出。  您可以做的最好是将两个通道作为左数据或右数据播放。   

    这可以通过 PCM5141上的客户流程来实现。

    谢谢、

    Paul