This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4670:LM4670SD/NOPB CAN#39;t 输出声音

Guru**** 2635485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853579/lm4670-lm4670sd-nopb-can-t-output-sound

器件型号:LM4670

大家好。

我已经设计了基于 PCB 的 LM4670SD/NOPB 数据表、如需更多信息、请参阅随附的文件。

我的 MCU 可以与 LM4670通信、读取和写入、但我的扬声器无法输出声音。

每个人都可以帮助我检测我的问题

谢谢、致以诚挚的问候。

使用 LM4670SD 进行原理图和日志文件测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    您是否有关于禁用关断引脚时扬声器输出的详细信息? 我是说、当您取消设备的静音时、输出端是否有任何活动?

    您使用的 VBAT_AUDIO 电平是多少?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis!

    感谢您的回复。

    我尝试将关断引脚设置为高电平或低电平、但输出结果仍然相同"不输出声音"。

    关于 VBAT_AUDIO 这是3.2V。

    请告诉我

    如何检查输出? 我们可以使用 ossilocos 吗?

    我们是否需要在输出中使用 T 滤波器、与我的原理图相同?

    数据表中原理图旁边是否有使用 LM4670D 的任何参考原理图。 如果您有、您能否将其发送给我、这将极大地帮助我发现我的问题。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis Fernando Rodríguez S

    我花了很多时间来检测问题的位置、但我无法检测到。

    我正在等待您的支持来解决我的问题。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    很抱歉,我们本星期有假期,但得到的支持被推迟了。

    我为您的 LM4670电路提供了一些建议。

    能否卸下除 C34、R10、R11和 C42组件之外的所有输入组件? 这将使电路与数据表的图29完全相同。 您是否还可以向我发送您要发送到输入端的输入信号的图片?  

    您是否还可以移除输出电容器 C70、C72和 C74? 您是否具有相同的结果?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis。

    感谢您的支持。

    我已根据您的需要删除某些组件。

    然后是输出声音。 但声音非常低、这 款耳机也是如此。

    我尝试修复程序以改善输出声音。

    如果没有好的结果,我会再来这里等待您的支持。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、

    我将等待您的结果。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    我现在将关闭此 E2E 主题。 但是、请随时在获得结果和观察结果后发布这些结果和观察结果。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis。

    输出有声音但非常小。 我花了很多时间尝试让声音更大、但现在仍然没有成功。

    希望您能给我一些改进输出音质的想法。

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Hoang Anh。