大家好。
我已经设计了基于 PCB 的 LM4670SD/NOPB 数据表、如需更多信息、请参阅随附的文件。
我的 MCU 可以与 LM4670通信、读取和写入、但我的扬声器无法输出声音。
每个人都可以帮助我检测我的问题
谢谢、致以诚挚的问候。
使用 LM4670SD 进行原理图和日志文件测试
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Luis!
感谢您的回复。
我尝试将关断引脚设置为高电平或低电平、但输出结果仍然相同"不输出声音"。
关于 VBAT_AUDIO 这是3.2V。
请告诉我
如何检查输出? 我们可以使用 ossilocos 吗?
我们是否需要在输出中使用 T 滤波器、与我的原理图相同?
数据表中原理图旁边是否有使用 LM4670D 的任何参考原理图。 如果您有、您能否将其发送给我、这将极大地帮助我发现我的问题。
谢谢、致以诚挚的问候。
您好、黄
很抱歉,我们本星期有假期,但得到的支持被推迟了。
我为您的 LM4670电路提供了一些建议。
能否卸下除 C34、R10、R11和 C42组件之外的所有输入组件? 这将使电路与数据表的图29完全相同。 您是否还可以向我发送您要发送到输入端的输入信号的图片?
您是否还可以移除输出电容器 C70、C72和 C74? 您是否具有相同的结果?
谢谢你。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.