你(们)好
我们正在处理192KHz 采样率音频、需要20 ~ 96KHz 的平坦频率响应。
您能为输出滤波器电路提供帮助吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您可以尝试使用3.3uH 电感器+0.47uF 电容器。
BTW、slaa701A 是 LC 设计的良好参考。
http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf?keyMatch=SLAA701A&tisearch=Search-EN-everything
此致、
Hao
您好、Robert、
感谢您的提醒和建议。
客户 尝试5.1uH+0.47uF、EVM 板的红灯直接亮起、无法正常工作。
我们还尝试了7.1uF+0.47uF。 当输入功率较小时、输出特性不正常、频率响应与计算器不一致、20kHz 时出现衰减。
此外、测试7.1uF 1uF 输出稳定、频率响应与计算器相同、但 20kHz 时仍存在衰减。
以上测试均直接使用 APx525、无需通过 AUX-0025滤波器。
有什么想法或建议?
e2e.ti.com/.../7u1H_2B00_0u47F.rare2e.ti.com/.../TPA3255-EVM_5F00_7u1H_2B00_1uF_5F00_192KHz.pdf
嗨、Tommy、
尽管5.1uH 电感器高于最小值、但电感器始终具有容差、并且这些特定的电感器可能小于5.1uH、因此会立即导致故障灯熄灭。
您能否给我发送输出波形的图片、以便我了解奇怪的输出特性意味着什么? 此外、当您看到这种情况时、输入信号的频率是多少? 输入信号的 Vrms 是多少? 您是否使用了任何 AP 滤波器?
有关设置的更多信息将帮助我更好地进行调试。
谢谢、
Robert Clifton
您好、Robert、
我是 Elytone 电气工程师、Eric。
实际上、我们通过 RLC 仪表测量了电感值、电感器为5.2uH。
我们还尝试了7.1uH+0.47uF 和7.1uH+1uF、我们无法使用 LC 滤波器设计器获得相同的频率响应曲线。
下面是 EVM 和 AP 的详细设置。
EVM 设置:
单端输入
2xBTL 输出
4欧姆负载
AP 设置:
无滤波器、带宽= 90KHz (192KHz SR)
在这种情况下、频率响应衰减为20kHz。
2、我们的测试结果因 LC 滤波器设计器而异(计算器为30kHz 时无衰减)。
无论如何、主要问题是我们找不到一组 LC 滤波器在20Hz 至100KHz 范围内进行平坦频率响应的值。
谢谢。
BR、
Eric
尊敬的 Eric:
看起来我们在这里有多件事要做。
您是否在连接了默认电感器的情况下测试了输出的 THD+N? 如果 THD+N 看起来更好、因为这些电感器会指示您选择的电感器会增加噪声。 您能否提供 THD+N 与功率间的关系图? 这将帮助我更好地了解曲线。
很难获得完全平坦的频率响应、但可以使其达到100kHz 时增益下降小于-1dB 的程度。 系统是否必须完全平坦或是否允许一定的损耗?
此致、
Robert Clifton
您好、Robert、
是的、在我们更改为默认 LC (10uH+1uF)后、我们可以获得与数据表类似的测试结果。
我已附上7.1uH+0.47uF 和7.1uH+1uF 的 THD+N VS 功率图。 较差的 THD+N 仅存在于7.1uH+0.47uF 上、我们尝试了不同的带宽 AP 设置、该问题仅存在于192K 带宽设置上。 我认为这不应该是电感器的问题。 当系统在192KHz 带宽上时、它看起来就像 LC 组合的其他受限因素。
7.1uH+0.47uF
7.1uH+1uF
关于频率响应、我们知道很难实现100KHz 的平坦曲线。
我们在20~100KHz 时的要求是+0/-3dB、就像下面的计算器图片一样。 但现在、当我们在 EVM 上应用相同的 LC 值时、我们无法获得相同的曲线。
尊敬的 Eric:
我对问题有点困惑! 这实在是很奇怪。 几乎就像信号被噪声淹没一样、但随后又突然恢复到我们期望看到的效果。 首先、我要仔细检查信号链、以确保一切都干净。 我注意到低频在 THD+N 中有所上升 使用7.1uH + 0.47uF 滤波器时是否观察到这种情况?
您是否使用 AP 生成输入信号? 如果不是、您使用的是什么? 如果您使用 AP 生成这些信号、您是否能够尝试通过切换到差分输入信号来测试输入、以查看这是否会消除您在信号较小时看到的情况?
此致、
Robert Clifton
您好、Robert、
是的、我们使用 AP 生成输入信号、我将尝试差分输入、然后返回给您。
还有另一个紧急问题需要检查。 我们能否获得一组 LC 值来实现20~100KHz +0/-3dB 频率响应?
尽管我们解决了7.1uH+0.47uF 的 THD+N 问题、但它仍然无法满足我们的 FR 要求。
如果您有 TPA3255 EVM、能否先测试 并提供一组20~100KHz +0/-3dB 频率响应的 LC 值?
谢谢你。
BR、
Eric
您好、Robert、
电感器: Coilcraft MA5172-AE 10uH (我们减少了绕线、然后通过 Chroma LCR 表测量电感以进行电流测试。)
电容器:Epcos B32652A3474K000 (0.47uF) 和 Kemet PHE426HB7100JR06 (1uF)
我们发现电感约为18uH 的4欧姆虚拟负载、这就是我们无法通过 LC 计算器表获得相同曲线的原因。
我们已更改另一个4欧姆虚拟负载(电感=0.3uH)并再次进行重新测试、现在我们可以获得正确的曲线。 但7.1uH+0.47uF 上仍然存在 THD+N 问题。
我们还尝试改回5uH+0.47uF。 它可以正常通电、但在我进行 THDvsPower 测试时、故障 LED 始终亮起。