请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104 大家好,我是 hyunwoo Kim。
我将采样频率设置为8kHz 和0dB 增益模式。
然后通过函数发生器输入具有1Vp-p 的正弦波。
我预期的输出信号与1Vp-p 正弦波相同、但输入频率不同。
我获得的输出信号与1kHz 至3kHz 的输入信号相同,但4kHz 时的输出信号衰减很少。
我知道 、根据奈奎斯特采样理论、它可以在8kHz 采样频率下以4kHz 输入信号恢复。
您能否解释一下为什么在采样频率为8kHz 的4kHz 时有一些信号衰减?
此致、