This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:输出信号会根据采样频率进行衰减。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868616/tlv320aic3104-output-signal-is-attenuated-depending-on-sampling-frequency

器件型号:TLV320AIC3104

大家好,我是 hyunwoo Kim。  

我将采样频率设置为8kHz 和0dB 增益模式。

然后通过函数发生器输入具有1Vp-p 的正弦波。  

我预期的输出信号与1Vp-p 正弦波相同、但输入频率不同。

我获得的输出信号与1kHz 至3kHz 的输入信号相同,但4kHz 时的输出信号衰减很少。  

我知道 、根据奈奎斯特采样理论、它可以在8kHz 采样频率下以4kHz 输入信号恢复。

您能否解释一下为什么在采样频率为8kHz 的4kHz 时有一些信号衰减?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyunwoo Kim,

    衰减与抽取滤波器的低通响应有关。 数据表指定了仅针对48kHz 运行的响应。 响应参数如下所示、其中 Fs/2处的衰减为-17.5dB。 对于包括8kHz 在内的其他采样率、预计会出现类似的响应。