This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:PCM4202输入特性

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, PCM4202, THS4131, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855321/pcm4202-pcm4202-input-characteristics

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件:THS4551THS4131OPA1632

上午、  

我正在扫描音频 ADC 的规格、例如要从50kHz 测量麦克风驱动的器件、扫描输入规格-这看起来像是一个错误、应该是输入、是否有 CM 输入容差规格、 或其他更近期的音频 ADC -您能举个例子吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、  

    你是对的。 这是一个排印错误、它应该是"模拟输入"

    关于共模抑制、 没有最小/最大规格、 只有典型规格。 这对于我们的所有 ADC 以及竞争对手的 ADC 来说都是相当标准的。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve、  

    实际上、我曾问过 ADC 允许的直流输入共模电压变化是否有规格-我认为其中有很多(但不是全部) 音频 ADC 具有要使用的内部基准、然后我打算将其应用于 FDA 的 CM 控制-这些基准具有从该输入到应用于 ADC 的输出共模的各自偏移。 我怀疑移位对 ADC 无关紧要、但是如果没有规格、就无法确定。

    现在您提到 CMRR、这在这些差分输入 ADC 上通常很好、但我仍然找不到规格或图、这将进入 ADC 输入端的 CMRR 噪声抑制问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    在 TI PA 材料中、SAR 接口的 RC 设计工作非常多、这些音频 Δ-Σ 都是如此

    我最终需要最终的 C 选择、然后我将设置隔离 R 并检查相位裕度、SNR 等  

    您通常在 ADC 输入端看到/使用哪种类型的差分 C 值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steve、我想您不会回答、如果规格不在、那就不容易了-必须继续并在下一个音频接口中加入 PCM ADC 的文章、现在看起来是这样的-  

    "表1. 音频失真小于-135dBc 的最新精密 FDA。

    ADC 输入端的直流精度问题包括来自中量程和小差分偏移的 CM 漂移。 音频 Σ-Δ ADC 将具有允许的输入 CM 容差–表1中的精密器件很少指定、即使控制输入悬空、也会提供<20mV 的 CM 偏移。 这本身不应影响 ADC 性能、但也应包括电源电压变化、如果控制输入悬空、因为输出 CM 只是 FDA 电源的分压器。 如果这成为问题、请在 VOCM 控制引脚中使用缓冲 ADC 基准电压源。"

    接下来、看看 CM 噪声、通过 反馈比不匹配进行差分输出噪声转换-我最初假设这不是一个大问题、但是、如果来自 THS4551 PDS 的这条浮动输入曲线正确、 这在100Hz 以下有点可怕-可能需要从所需 ADC VCM 输入的缓冲版本驱动该 Vocm 输入引脚、以完全绕过此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、  

    我不是要让你挂着、但你是正确的。 这些器件是在15-20年前设计的、我们在规格方面的优势也在我们的掌握之中。 如果有驾驶机会、我们始终可以进行一些测试、 但如果没有这种机会、则还有太多其他优先事项。  

    我推迟到数据表中输入缓冲器的参考设计(请参阅图13)。  VOCM 由 VCOM 驱动。  这与我回忆的 EVM 上使用的电路相同。  

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Steve、  

    我知道、我从这个旧的 PDS 中发现的问题包括、  

    1、ADC 的默认输出 Vcom 为2.5V、电源电压为5V、无容差

    2、ADC 的典型 CMRR 为85dB、无直流最小值、无 F 图

    典型的输入 ADC 输入阻抗为3k Ω、如果接口 R 在 FDA 环路之外、则可能进入增益设置-同样、没有范围、内部没有指定并联 C、但存在这种情况。  

    4. PCM4202数据表中使用 OPA1632 (与 THS4131相同的裸片)的典型接口电路是我所说的嵌入式积分器、用于驱动具有极低直流源阻抗的负载。 这可能是目前已经过时的解决方案。  

    是否有任何更新的 PCM 类型音频 ADC 需要我查看? 显示有关上述内容的更多详细信息、可能是更新的驱动程序 ckt。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很高兴听到您的声音、感谢 Steve 迄今为止提供的支持。

    1) PCM42xx 器件输出其自己的 VCOM 输出信号、该信号应应用于驱动该信号的 FDA 的 Vocm 引脚。  对于 FDA 输出共模与 PCM42xx 中的基准电压的匹配程度、可能存在+/-100mV 范围。  不匹配会通过输入阻抗导致直流泄漏、但如果驱动器级能够提供不匹配、这不会产生不利影响。  我不明白为什么在使用 PCM42xx 的输出驱动 FDA 的 Vocm 引脚时、您会看到共模中存在很大的不匹配。

    2)  与20Hz - 20kHz 的音频 ADC 一样、它在音频频带上相对平坦。  频率范围内可能存在+/-10dB 的差异。

    3)  理想情况下、您将在反馈环路内包含 Riso 电阻、如 PCM42xx 数据表应用电路中所示。  如果由于输出阻抗或驱动器的其他问题而无法解决此问题、则必须考虑前面提到的+/-100mV 压降。

    4)  我同意该电路对于高频信号存在趋稳问题和其他挑战、 但 EVM 上的电路在音频带宽上符合 ADC 的数据表规格、因此除非您要向输入添加真正低噪声的增益级、否则通过进一步优化驱动器可能会有一些微小的改进。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin、我不想再看其他东西、但这很有用、  

    是的、由于低频噪声、我已经决定您不能仅将 FDA 上的 Vocm 悬空(在这里、我的目标是测量麦克风的2Hz 至50kHz 范围)。 我可以直接从 PCM 输出2.5V 驱动 Vocm -是这样的想法、还是应该有某种单位增益缓冲放大器。 我确实担心缓冲级中的爆米花-斩波器会修复该问题、 但大多数人担心斩波器中的开关、如果我们使用缓冲放大器、我几乎认为不应使用输出 C、因为 FDA 的 Vocm 输入不是采样事件、而只是极高阻抗的基准电压。 (在后台、FDA 的输出 VCM 噪声问题通过反馈比不匹配与 CM 到 DM 的转换相关联)。  

    理想情况下、如果我们希望使用斩波器作为 Vocm 缓冲器、这将是一种低成本、高频器件、可将斩波器向上移出频带-我要做的滤波器是在6MHz 时寻求100dB 的衰减、  

    第2点、用于环路 RC 外部的内置 R 将驱动 PCM4202的差分3k Ω 输入、不是直流电平位移、而是可以在滤波器增益目标中恢复的增益损耗。 同样、由于内部3kohm 的容差不足、信号通道中的增益不确定、影响很小、对于该音频应用而言并不重要。  

    上面的第4点、PCM4202 PDS 电路已停产、因为 THS4551的 HD (功耗低得多)远低于 THS4131或 OPA1632等效规格。 我们实际上在2006年重新测量了该结果,并将其与 THS4551数据表进行了比较。 较旧 FDA 的电压噪声、但通常会被器件周围的 R 放大。 这些更新从未进入数据表。 请记住、THS4131是与 OPA1632相同的裸片。