This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:输出音量和增益/Fsw 关系

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859866/tas5766m-output-volume-and-gain-fsw-relation

器件型号:TAS5766M

各位专家、您好!

客户希望降低 NB S0状态下的功耗、因此我们建议他们将增益/Fsw 从20k/100kohm 更改为51k/51kohm、以将 Fsw 设置为较低的频率(768kHz 至384kHz)以限制功耗。功耗确实会降低、但发现输出音量将减小、结果如下所示。 我是否可以知道输出音量和增益/fsw 设置之间的关系? 当我们降低功率级的 fsw 时、输出音量是否会降低? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    增益/FSW 引脚可能有机会在20dB 和14dB 之间更改模拟增益。 但是、51k/51k 应具有与默认100k/20k 相同的模拟增益设置。 因此、如果不修改 SmartAmp、这种衰减就毫无意义。

    建议使用 PPC3检查系统增益校准、以确保这两种配置的整个信号增益相同。 然后调试它是否由 SmartAmp 脚本引起。 只需绕过所有处理即可检查1kHz 输入输出电平。  

    此致、

    Matthew