请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5766M 各位专家、您好!
客户希望降低 NB S0状态下的功耗、因此我们建议他们将增益/Fsw 从20k/100kohm 更改为51k/51kohm、以将 Fsw 设置为较低的频率(768kHz 至384kHz)以限制功耗。功耗确实会降低、但发现输出音量将减小、结果如下所示。 我是否可以知道输出音量和增益/fsw 设置之间的关系? 当我们降低功率级的 fsw 时、输出音量是否会降低? 非常感谢!
此致、
Ann Lien