This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:耳机检测是否适用于没有麦克风的耳机?

Guru**** 2814765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855208/tlv320aic3254-does-headset-detection-work-for-headphones-without-a-microphone

器件型号:TLV320AIC3254

耳机检测是否需要耳机包含麦克风?  我们不使用一个;我们将仅使用耳机、而不使用麦克风。

我希望得到一个快速的"是/否"答案--我意识到我可以深入探究耳机检测的应用手册,但如果没有任何意义,我宁愿节省时间!

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我们将与我们的专家确认并就此与您联系。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  这是非常紧迫的,因此,希望今天能够做到这一点。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    是的、该设备只能检测耳机。 麦克风无需作为附件的一部分即可进行检测。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚如何连接电路。  我知道 MICBIAS 提供了一个馈入内部分压器的电压、比较器查看 SCLK/MFP3上的电压。  但是、当我查看'AIC3254数据表中的原理图(图2-58)时、我有几个问题。

    如何 确定 MICBIAS 电阻器的值?

    2. 耳机插孔的套管引脚通常接地。  这意味着无论耳机是否插入、SCLK/MFP3始终接地。  唯一的检测方法是耳机在插入时以某种方式接地 SCLK、否则让它悬空、但我看不到如何实现这一点。  您对此有什么建议吗?

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我对检测方案不太熟悉。 我们的专家将在下周返程、下周初我将澄清这些问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将同时执行。  我们期待下周听到后续行动!

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这方面是否有任何进展?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    对拖延表示歉意。 请参阅 EVM 用户指南中的连接图。 对于耳机检测、建议按如下方式设置跳线:

    1. W1:2-3
    2. 删除了 W2、W3、W4、W6、W7、 W9、W10、W11、W12
    3. 插入 W5
    4. W14:2-3

    我们建议使用这些连接(即、如上所述的跳线设置)。

    此 EVM 在 MICBIAS 和 MICDET 引脚之间使用2.2K 欧姆电阻。 使用四导体音频插孔(即1:套管、2/3:HPL/R、4:MIC)、插入耳机会导致4和1之间出现短路、从而使器件能够检测立体声耳机的插入情况。 因此、在四连接器插孔中、MICDET 信号将连接到插孔的端子4。 端子1 (套筒)将接地、这正是您所做的。 但是,如果您使用的是三端插孔(1:SLEEVE,2/3:HPL/R),则可以将 MICDET 连接到 HPL,并且使用此设备配置,插入耳机会导致“立体声+蜂窝”耳机检测。 可能需要调整耳机检测去抖时间 、以防止错误插入/移除。

    您在考虑将哪个连接器用于插孔? 如果您考虑使用插孔的其他连接器、或者您对此信息有疑问、请告知我们。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢您提供此信息。  我们必须为 Fab 取出板、所以我拍摄了最好的照片、不确定它是否能正常工作。  我们使用的是三导体插孔、因此我随意选择 HPR 进行检测、而不是 HPL。  我可以向您发送原理图页面、但我不想将其公开发布。  如何将其秘密发送?

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我已发送请求在 E2E 上进行私人连接。 请接受它以将原理图发送给我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成!