耳机检测是否需要耳机包含麦克风? 我们不使用一个;我们将仅使用耳机、而不使用麦克风。
我希望得到一个快速的"是/否"答案--我意识到我可以深入探究耳机检测的应用手册,但如果没有任何意义,我宁愿节省时间!
谢谢、
Scott
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
耳机检测是否需要耳机包含麦克风? 我们不使用一个;我们将仅使用耳机、而不使用麦克风。
我希望得到一个快速的"是/否"答案--我意识到我可以深入探究耳机检测的应用手册,但如果没有任何意义,我宁愿节省时间!
谢谢、
Scott
我不清楚如何连接电路。 我知道 MICBIAS 提供了一个馈入内部分压器的电压、比较器查看 SCLK/MFP3上的电压。 但是、当我查看'AIC3254数据表中的原理图(图2-58)时、我有几个问题。
如何 确定 MICBIAS 电阻器的值?
2. 耳机插孔的套管引脚通常接地。 这意味着无论耳机是否插入、SCLK/MFP3始终接地。 唯一的检测方法是耳机在插入时以某种方式接地 SCLK、否则让它悬空、但我看不到如何实现这一点。 您对此有什么建议吗?
谢谢、
Scott
您好、Scott、
对拖延表示歉意。 请参阅 EVM 用户指南中的连接图。 对于耳机检测、建议按如下方式设置跳线:
我们建议使用这些连接(即、如上所述的跳线设置)。
此 EVM 在 MICBIAS 和 MICDET 引脚之间使用2.2K 欧姆电阻。 使用四导体音频插孔(即1:套管、2/3:HPL/R、4:MIC)、插入耳机会导致4和1之间出现短路、从而使器件能够检测立体声耳机的插入情况。 因此、在四连接器插孔中、MICDET 信号将连接到插孔的端子4。 端子1 (套筒)将接地、这正是您所做的。 但是,如果您使用的是三端插孔(1:SLEEVE,2/3:HPL/R),则可以将 MICDET 连接到 HPL,并且使用此设备配置,插入耳机会导致“立体声+蜂窝”耳机检测。 可能需要调整耳机检测去抖时间 、以防止错误插入/移除。
您在考虑将哪个连接器用于插孔? 如果您考虑使用插孔的其他连接器、或者您对此信息有疑问、请告知我们。
此致。