This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:使用 TAS5805M 时声音量约为-60dB 时出现噼啪声问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864128/tas5805m-pop-issue-when-the-sound-volume-is-about--60db-using-tas5805m

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好!

客户发现在他们的板上、当卷积低于-60dB 时、我们可以听到噼啪声。 随着流变上升、噗声将逐渐消失。 不会随着色谱的增加而放大的噪声。

1.检查客户电路板上的输出 PWM、下面的波形、 在-60dB 处没有发现任何噪声和抖动。

2.使用不同的音频源,可以听到客户板上的噼啪声。

3.在 TAS5805M EVM 上使用客户的.cfg 文件、听不到爆音。

我发现客户电路板和 EVM 之间的区别在于、在客户电路板中、没有声音播放时没有 PWM 输出、而在 EVM 中、始终有50%占空比 PWM 输出。 这种情感是否会流行?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    通常、当器件处于空闲状态且处于开启状态时、您仍会看到 PWM 信号、您能否确认器件在无音频时未处于关断状态。 当器件不输出音频时、他们是否使用了特定的脚本。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    它们无法降低功耗、因此在没有 Autio 输入时禁用 TAS5805M。

    这可能会影响弹出问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    如果关闭器件会导致 PWM 停止开关、则器件需要保持开关以避免弹出。

    此致、

    Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    如果弹出问题是由 PWM 停止引起的、为什么我们无法听到大容量的声音?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

    还有一个问题。 这种弹出问题不仅可以在开始时听到、而且可以在整个音频播放中听到。 如果这是因为 PWM 停止、我认为它只发生在音频启动时、不应处于整个过程中。

    您可以在这里发表评论吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、  

    因此、当您在歌曲中更改音量时、您在播放音频时听到噼啪声、或者在整个歌曲中听到噼啪声而不作任何更改?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    在音频播放期间不会改变任何内容。 在播放音频之前、将音量更改为-60dB、然后播放音频、可以听到噼啪声。 然后停止音频、将音量更改为-10dB、听不到噼啪声。

    此外、客户反馈我、他们使用软件生成正弦波形来输入 TAS5805M、听不到噼啪声。 如果他们使用外部音频源输入 TAS5805、则无法在这里输入。

    那么,您是否有一些关于可能导致弹出的原因的评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    您能否尝试运行此脚本并查看是否可以听到相同的弹出音

    宽58 00 00  

    宽58 7f 00

    W 58 3a F8  

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我在书00和页00中找不到0x3a 寄存器、客户使用当前版本 TAS5805、而不是新版本。  

    该寄存器的含义是什么?为什么要更改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    这是 TI 在调试过程中使用的配置寄存器。 要撤消此调试寄存器对默认设置的更改、您可以使用此选项。

    宽58 00 00

    宽58 7f 00

    宽58 3a F9

    它应该在您的设备上运行、请运行第一个脚本、并查看您是否仍然在低级音频下看到弹出。

    您还能澄清一下、如果进行了更改、则在没有播放声音时 PWM 不会关闭。 您还可以捕获整个序列的 PWM 和输出信号、在这里您可以听到-60dB 的这种噗声。

    因为您不会听到这个具有不同外部源的弹出窗口。 您能否将来自客户电路板的 I2S 源连接到我们的 TAS5805M、并查看您是否仍然听到噼啪声。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    custemr 将0x3a 寄存器更改为 F8、听不到噼啪噪声。

    是否使用该寄存器? 如果将其更改为 F8、则是否存在任何其他副作用。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我现在处理这个问题、而不是 Betty。  

    ?您所说、我们需要将0x3a 寄存器更改为 F8进行调试、但此配置是否会更改器件的任何其他设置。客户对此有任何问题。

    谢谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我们将通过电子邮件跟踪更多内部寄存器设置。

    此致、

    Matthew