主题中讨论的其他器件: TAS5805
您好!
客户发现在他们的板上、当卷积低于-60dB 时、我们可以听到噼啪声。 随着流变上升、噗声将逐渐消失。 不会随着色谱的增加而放大的噪声。
1.检查客户电路板上的输出 PWM、下面的波形、 在-60dB 处没有发现任何噪声和抖动。
2.使用不同的音频源,可以听到客户板上的噼啪声。
3.在 TAS5805M EVM 上使用客户的.cfg 文件、听不到爆音。
我发现客户电路板和 EVM 之间的区别在于、在客户电路板中、没有声音播放时没有 PWM 输出、而在 EVM 中、始终有50%占空比 PWM 输出。 这种情感是否会流行?
谢谢你