This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:需要在更高频率下测试失真数据

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250, TPA3116D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867414/tpa3128d2-need-testing-data-of-distortion-in-higher-frequency

器件型号:TPA3128D2
主题中讨论的其他器件:TPA3250TPA3116D2EVM

尊敬的 TI 工程师:

我是 Buddhiaudio 的工程师。 我发现对于3116 3118 3128芯片,如果在频率高于400kHz 的频率下工作、失真将会更低。但芯片的功耗会有所折衷。

我想了解有关 tpa3128 3118或3116失真性能的更多详细信息,并建议您进行测试。  tpa3250中存在类似的问题。 这也是我们认为的芯片类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

        我想您可以从 TPA31xx 数据表中轻松找到 THD+N 与输出功率间的关系结果。

    让我们知道它是否能解决您的问题。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louie、

    以下是我使用具有不同 FSW 的 TPA3116D2EVM 进行的测量。

    此致、

    Luis