请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3128D2 主题中讨论的其他器件:TPA3250、 TPA3116D2EVM
尊敬的 TI 工程师:
我是 Buddhiaudio 的工程师。 我发现对于3116 3118 3128芯片,如果在频率高于400kHz 的频率下工作、失真将会更低。但芯片的功耗会有所折衷。
我想了解有关 tpa3128 3118或3116失真性能的更多详细信息,并建议您进行测试。 tpa3250中存在类似的问题。 这也是我们认为的芯片类型。